结果:找到"硅光 单波100G",相关内容1000条
- 下一代光网络单波100G光模块
- 100GSingleLambda(100G单波)是一种广泛使用的基于PAM4调制的光学规范。100G单波用于通过单个波长光传输100G数据流。100GLambdaMSA负责管理该规范的开发,它设计用于400G和100G应用。100GSingleLambda的出现并不罕见,因为100G四波光模块都配备了四组接收器和收发器,以在25Gb/s并行或波分通道内运行。这四个光信号要么进行光复用,要么通过并行光纤耦合到单根光纤以进行数据传输。如果不使用昂贵的光学元件,就无法实现这种布置。另一方面,100Glambda是一种经济高效的解决方案,可以以更低的成本实现更高的传输效率。满足此规范的光模块使用10...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G单波 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-05-13 11:02:00
- PAM4与硅光技术塑造800G创新
- 800G技术的发展,PAM4与硅光技术起到了推动作用。这两项技术在实现更高带宽、更快数据传输速度和更高密度的网络通信中发挥了至关重要的作用。本文将深入探讨这两项关键技术,以及它们如何共同推动了800G技术的快速发展。PAM4调制已被证明是一种非常经济高效的方法,可以在不增加波特率的情况下将单通道的有效数据速率加倍。前几代技术使用不归零(NRZ)调制,它有两个信号电平,每个符号代表一位数据(0或1)。而PAM4有四个信号电平,每个符号代表两位数据(00、01、11或10)。但是PAM4的缺点是对噪声的敏感性增加,这意味着需要通过使用FEC和均衡来提高信号鲁棒性,而在较低速度下则不需要这些技术。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 800G PAM4 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-11-02 14:27:00
- 为什么要在光通信领域引入硅光?
- 永不满足的网络带宽需求是数据中心新技术研发的驱动力。在视频应用、云服务、游戏和连接设备数量增长的推动下,网络运营商面临着升级和扩展网络容量,同时尽量减少新硬件增加的压力。虽然硬件升级的重点主要集中在路由器、交换机和服务器等网络设备上,但这些设备之间的光互连在资本支出和运营成本方面都变得越来越重要。光纤链路末端的光模块是光互连性能的关键驱动因素。光模块可将电信号转换为光信号,然后再转换回来。光模块插入网络设备并端接贯穿整个网络物理基础设施的光纤线缆。与充当网络大脑并主要依赖硅基晶体管的ASIC和CPU芯片不同,光模块依赖于激光二极管、光电二极管和光波导等光学元件来操纵和调制光以通过光纤链路传输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-12 15:51:00
- 为什么需要单波100G光模块?
- 近年来,更高数据速率的光模块不断涌现,光模块的设计复杂性在不断提高。借助当今的100G光网络,我们正处在影响网络硬件成本和光纤基础设施设计的时代。如果简化100G光模块,由于可插拔光模块中的组件更少,可以将制造量和成本扩大到当今10GSFP+光模块的水平。通过硅光技术和信号处理技术,单波100G光模块面世。当新一代100G封装可用时,将能够重用第一代并逐步过渡,还能够直接升级至400G。简化100G光模块优势随着100G光模块过渡到新的100G封装,投资将面向未来通过SMF(单模光纤)链路降低2km双工传输和数据中心叶脊连接的总成本连接400G交换机和路由器,不牺牲端口带宽一次一个站点升级到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单波100G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-05 17:00:00
- 硅光子与CPO共封装技术
- 上周,我们介绍了硅光应用在数据中心的优势以及现状(回顾前文),今天,我们就来介绍一下,硅光子的重要的技术革新:协同封装光子(co-packagedoptics,CPO)技术。共封装光学(以下简称CPO),英文名为co-packagedoptics或者in-packageoptics,仅仅从这个名字出发,感觉似乎少了点什么,光学和谁封装在一起?其实,这个词后面应该加几个单词,witheletronics或者withASIC,这样就比较好理解了。直白一点讲,就是将光收发器/光引擎和电芯片封装在一起,只保留光口,而不是采用可插拔光模块的形式。而采用硅光子的CPO技术是指把硅光模块和CMOS芯片用高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 CPO 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-04-29 11:28:00
- 单波光模块来袭,100G数据中心互连新选择
- 电信级的单波100GQSFP28LR1和100GQSFP28ER1光模块成为100G数据中心长距离互连提供新的选择方案。一直以来,100G数据中心采用的主流方案是4x25GNRZ技术,由四组发射器和接收器组成。在长距离传输需求下,为节省光纤资源,通常采用波分复用技术,将四路光信号波分复用至一根光纤传输。不过,随着PAM4技术发展,单波100G方案已经成熟,100G单波LR1和ER1已经可以替代LR4和ER4Lite,成为100G长距离传输更具性价比的选择方案。图1:100GQSFP28光模块市场需求预测数据来源:Lightcounting100G单波光模块使用100GPAM4调制,通过将光发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G单波 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-18 16:37:00
- 让我用硅光模块,是不是想拿我做小白鼠?
- 根据Intel的硅光子产业发展规划,硅光模块产业已经进入快速发展期。2022年,硅光子技术在每秒峰值速度、能耗、成本方面将全面超越传统光模块。这听起来很潮,够酷,2022年KPI亮点说不定就是它了。但不少人仍抱着怀疑的态度:硅光模块能用了吗?现在市场推广使用硅光模块,是不是把我当小白鼠?其实从2016年开始,北美两大行业巨头先遣队已经先自用了几百万只硅光模块。据市场研究机构Yole预测,到2025年,硅光模块将达到36.7亿美元,占整个光模块市场的35%,供应份额势必大幅提升,相应市场规模可期。数据来源:LightCounting何为硅光模块?传统光模块主要采用高速电路硅芯片、光学组件、II...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-02-25 14:42:00
- 易飞扬推出单波100GQSFP28LR120km硅光模块
- [中国,深圳,2021年12月28日]易飞扬近日成功研制基于硅基调制器的单波100GQSFP28LR1光模块。该款光模块基于100GE以太网速率,采用7nm工艺DSP和硅光调制芯片研制而成,三温功耗小于4.0W,可以作为100GQSFP28LR4在某些100GE应用场景下的替代品。同步推出的包括100GQSFP28DR1和100GQSFP28FR1硅光模块。图1:易飞扬单波100G硅光系列该产品相关性能和特征如下:符合QSFP28MSA和IEEE802.3cu100GBASE-LR1以太网标准性能满足100GE20km光互连传输24小时流量Traffic测试0丢帧采用双透镜硅光光源COB创新...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 单波100G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-28 13:55:00
- 高速数据传输中的高度集成硅光引擎
- 随着互联网3.0的兴起,带宽需求呈指数增长,将推动针对云数据和电信提供商数据移动互连的不断创新和部署。因此,在未来十年中,高度集成的硅光子平台解决方案有望成为云数据和电信市场的关键支持技术。高度集成的硅光子平台对基础设施业务意味着什么?随着速率的不断提高,光纤将取代铜缆成为云数据中心内部主要传输介质。硅光子技术的发展,可以补充数据中心互连中的高速CMOS技术,加速这一转变。硅光子解决方案已经成功地在100G云数据中心内部署,可以与传统的“芯片和线缆”分离解决方案竞争。预计硅光子将随着云提供商过渡到下一个400G比特率时获得市场份额。集成的硅光子平台解决方案在波特率不断提高的情况下,具有优于传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光引擎 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-05 10:43:00
- 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
- 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
返回